產品列表
台達為葉卡捷琳堡 MEGA 購物中心供應 UPS 系統
不斷電系統 (UPS) 確保烏拉爾首府最大購物中心的消防系統及電動步道持續不斷運作

俄國現已有 14 間 MEGA 連鎖購物中心。葉卡捷琳堡的購物中心佔地 130,000 平方公尺,內部設有 175 家商店。購物中心總容量可達 400 萬人。
專案主要目標為確保消防系統的運作連續不中斷。對於設計容納大量消費客人的大型設施而言,這是關鍵系統之一。假使發生必須撤離商場的情況,人命安危就掌握在此系統手中。專案安裝五組共 120 kVA 容量的 Modulon NH Plus 系列 UPS ,在消防系統中加入不斷電系統。模組化設計簡化維護並可輕易擴充。NH Plus UPS 的其他特點包括熱交換模組化結構,無需切斷電源即可更換電源模組,並於模組和系統層級提供備援能力,另外更內建維護及靜止型旁路開關。本款 UPS 可用電池模式運作一小時,足供消費客人及賣場員工撤離。
Spectrum RS 業務開發經理 Maria Kryazheva 表示:「本專案的主要目標是確保本區最大購物中心消費客人及員工的安全和便利。因此,我們付出大量心力挑選 UPS 業者。我們考量的重點包括系統可靠性以及業者在實作大型專案的專業能力。「挑選台達解決方案的主要原因是其品牌的市場領導地位,以及該公司是公認的可靠及負責廠商。」
本專案另外針對購物中心的電動步道供應不中斷電源。公司安裝六組容量 30 到 40 kVA 的三相 Ultron HPH 系列 UPS 。以上二次轉換在線型 UPS 皆具備低諧波失真因數及高效率,AC-AC 轉換模式可達 96%,經濟模式可達 99%。系統運用 N+X 備援提高可靠性並具備廣泛輸入電壓範圍,因此本款 UPS 能在嚴苛的電力環境中運作,並可延長電池壽命。安裝本系統後,電動步道的後備運作時間達 20 分鐘。即可 MEGA 購物中心斷電,消費客人仍可利用電動步道。
MEGA 連鎖購物中心
MEGA 購物中心是 IKEA Centres Russia 的專案,該公司負責開發及管理 IKEA 在該國的不動產。IKEA Centers Russia 是 IKEA 集團旗下公司。目前俄國 14 個最大行政區內設有 14 家 MEGA 購物中心。所有 MEGA 購物中心皆設置 IKEA 店面。2016 財政年度(2015 年 9 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日),俄國的 MEGA 購物中心來客數達 2 億 6500 萬人次。