Liste des produits

Le système UPS Modulon DPH Series de Delta a été choisi pour son évolutivité à l'aéroport de Rzeszów en Pologne

Le Modulon DPH Series de Delta a été installé récemment à l'aéroport Rzeszów–Jasionka en Pologne. Situé au sud-est de la Pologne, cet aéroport est classé septième parmi les 10 premiers aéroports du pays, du fait de sa croissance continue en nombre de passagers et volume de fret. Le système d'alimentation est vital pour le bon fonctionnement d'un aéroport et toute alimentation instable ou interruption brutale peut représenter une menace pour la sécurité aérienne. Le service de gestion des installations de l'aéroport a donc commencé à renforcer son système d'alimentation de secours pour tout le système d'éclairage de l'aéroport. L'évolutivité du système UPS, pour parer à l'expansion future de l'aéroport, a beaucoup joué dans le processus de sélection du fournisseur.

Sa parfaite disponibilité et son extrême évolutivité ont fait sortir du lot le système UPS Modulon DPH Series de Delta qui a remporté le projet de l'aéroport Rzeszów–Jasionka face à de nombreux compétiteurs. Le système Modulon DPH Series UPS de Delta adopte des structures redondantes afin de maintenir le fonctionnement des équipements lorsqu'un incident survient brusquement et ses composants et modules échangeables à chaud permettent de réparer les équipements dans un temps proche de zéro afin de garantir un fonctionnement en continu. En termes d'évolutivité, le système UPS Modulon DPH Series de Delta prend en charge la redondance N+X et permet une extension en parallèle jusqu'à quatre unités ce qui correspond à une efficacité optimale pour l'expansion future de l'aéroport. Le système Modulon DPH Series de Delta fonctionne avec le système de gestion environnementale InfraSuite de Delta pour fournir les informations en temps réel, comme la température et le taux d'humidité du centre de données, au responsable informatique qui peut ensuite contrôler et surveiller l'environnement du centre de données.

Avec le système Modulon DPH Series de Delta actuellement installé à l'aéroport Rzeszów–Jasionka de Pologne, les produits UPS modulaires de Delta constituent des produits de premier choix pour l'exploitation aéroportuaire. Delta se consacre au développement de technologies avancées et s'attache à participer à plus de projets d'infrastructure aéroportuaire ou de transport pour garantir aux installations un fonctionnement continu.

top