Listado de Productos
Delta opera en edificios ecológicos certificados
Cuando planifica edificios nuevos, Delta se concentra en la seguridad, en un entorno de trabajo ameno, en minimizar los deshechos, las emisiones y el uso de energía y agua. La mayoría de nuestras plantas de producción son edificios ecológicos certificados según diferentes estándares nacionalesTainan
Las instalaciones ecológicas de Delta Tainan en Taiwán cumplen con los criterios establecidos para la ecología, el ahorro de energía y la reducción de deshechos por parte de organismos de certificación nacionales. En comparación con edificios similares, la planta usa un 30% menos energía, produce un 10% menos de deshechos y usa hasta un 50% menos de agua.La eficiencia energética se ha considerado desde el inicio del diseño del edificio y durante todo el proceso hasta las operaciones diarias. Los factores importantes incluyen decisiones arquitectónicas, sistemas de aire acondicionado avanzados, optimización de la ventilación y un uso de la energía solar y soluciones de iluminación altamente eficientes. Se ahorran más de 340 toneladas de agua con la ayuda de tecnologías de ahorro de agua como colectores de agua de lluvia.
La biodiversidad es otro factor clave. Los alrededores de una planta conforman un hábitat para 10.000 aves y 1.200.000 insectos.
Rudrapur
La fábrica de última tecnología de Delta en Rudrapur, India, aplica prácticas de ahorro de energía sustentables y un sistema de gestión de deshechos. Está registrada en el Consejo de Edificios Sustentables y busca alcanzar la mayor acreditación para edificios sustentables.Algunos ejemplos de los logros de la planta de Rudrapur incluyen:
- Cosecha de luz natural y reducción de 36.800 libras (16.670 kg) de emisiones de carbono anuales.
- La ventilación turbo ahorra electricidad y 55.200 libras (25.005 kg) de emisiones de carbono anuales.
- Los paneles solares reducen las emisiones de gases de efecto invernadero en cinco millones de libras (2.265.000 kg) anuales.
- El controlador de factor de potencia ahorra electricidad.
- El aislamiento Polynum de paneles lineales ahorra electricidad al reducir la necesidad de refrigeración.
- La planta de tratamiento de cloacas recicla el agua.
- La recolección de agua de lluvia contribuye a la conservación del agua.